This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:根据诊断 CPU7,哪些寄存器应被读取?

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083861/tms570lc4357-which-registers-should-be-read-back-according-to-diagnostic-cpu7

部件号:TMS570LC4357

各位专家:

TMS570LC4357安全手册列出了 CPU 寄存器的诊断 CPU7 -软件回读,这表明每次写入时都应检查 CPU 寄存器。
我现在面临的问题是,诊断的描述没有提到,哪些寄存器被认为与此相关。

(Q1)您能否向我提供详细信息,哪些注册表应包含在本回读中?

谢谢,致以诚挚的问候!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    它们是 ARM TRM: DDI0460D 中列出的 CPU 控制寄存器