This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:WDTPeriphIDx,WDTPCellIDx 的使用

Guru**** 2818985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084705/tm4c1294kcpdt-use-of-wdtperiphidx-wdtpcellidx

部件号:TM4C1294KCPDT

您好,

您能否解释寄存器 WDTPeriphIDx,WDTPCellIDx 的用法?
TRM 表示“WDTPeriphidn/WDTPCellIDx 寄存器是硬编码的,寄存器中的字段决定重置值。”但没有重置值的描述。
是否有使用这些寄存器的 C 代码示例?

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍尔格:

    我会对您非常诚实... 我完全不知道这些注册的用途是什么。 详细查看数据表,我 的要求是,它们是注册表,应该保留为未识别/保留,因为它们不适合应用程序。 我使用看门狗计时器无数次,这些寄存器在正确操作外设方面毫无勇气。

    总之,这些寄存器没有使用案例,也没有示例代码,它们可以被有效忽略。 使用看门狗计时器时,不需要以任何方式对它们进行修改。

    此致,

    拉尔夫·雅各比