This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要基于 ARM 的 MCU 使用相同的 GUI 来支持 MSP432E401Y

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1083654/msp432e401y-need-arm-based-mcu-to-use-the-same-gui-for-msp432e401y

部件号:MSP432E401Y
“线程”中讨论的其它部件: TM4C129ENCPDT

HI 基于 ARM 的 MCU 专家,

   我们正在为 PMIC EVM 使用 MSP432E401Y MCU,发现该部件缺货。 我们现在计划设计另一种常用 EVM。  

  您是否会 推荐另一个基于 TI ARM 的 MCU,我们可以使用该 MCU 对固件进行一些更改,并仍使用现有的同一 GUI?  

 顺便说一句,我们在两年前选择 MSP432E401Y 作为 PMIC MCU,因为它支持3.4 MHz I2C 速度。 新的插槽 EVM 设计不需要 3.4MHz I2C 速度;但需要 MCU 与 PC 建立 USB 连接。  

谢谢!

菲尔