Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS1224 您好,
我们正在 使用 Crystal“ECS-160-18-33Q-DS-TR”作为 MCU“TMS570LS1224”上的振荡器输入,我们正在刷新 MCU,但似乎时钟信号没有生成。
因此,请确认是否需要在内部启用时钟,还是应该在外部启用时钟? 请参阅随附的 Crystal 通过其连接的图像。 此外,确认是否需要 Crystal 调整?

不管怎样,暂时我们能够使用 系统中的 TrimLPO 函数刷新主板,但仍在探测过程中,我们无法看到时钟信号。
请在此处帮助解决此问题。