This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-SHARP128:SharpGraLib.c 中的错误

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084561/boostxl-sharp128-bug-in-sharpgrlib-c

部件号:BOOSTXL-SHARP128
“线程:sysconfig”中讨论的其它部分

在尝试将 Adafruit 144x168 Sharp 内存显示与 CC1352R-LPSTK 连接时,我发现 SharpGralib.c 图形库中存在逻辑错误。

也就是说,该任务的所有实例:

  UINT16_t heigth = pDisplay->heigth;

应替换为:

  UINT16_t width = pDisplay-> width

使用局部变量“heigth”的每个位置都应替换为“width”(宽度)。

驱动程序使用128x128锐液晶屏的原因是高度和宽度相同,128。 当宽度与高度不同时(如 Adafruit 锐度显示),与像素关联的显示缓冲区地址的计算不正确。

我还建议增强 Display 模块的 sysconfig 内容,以支持'lcdHeight'和'lcdWidth'值,而不是'lcdSize',以便用户可以轻松地调整 Display 驱动程序,使其与非平方的清晰 LCD 配合使用。

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦

    感谢您的建议! 我将研究您对我们图书馆的评论,并将您的评论反馈给我们的软件开发团队!