This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:有关 AM2732 M4内核的问题

Guru**** 2541610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084950/am2732-questions-about-am2732-m4-cores

部件号:AM2732

您好,专家:

在 CCS 中连接 AM2732时  ,调试窗口中有2个 cortex_M4内核。

但数据表中没有提到这些 M4内核,

核心的用途是什么? 它们可以像 通用内核一样进行编程,还是与特定用途相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ken,

    这些 M4用于 HSM 功能。 AM273x 包含 基于 Cortex M4的硬件安全模块,用于在安全的岛屿上运行安全服务。  
    有关 HSM 的详细信息,请参阅 TRM 安全附录。 这不是公开发布的,您需要联系市场营销/销售团队。

    此致,

    普拉萨德