This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224上未生成16MHz 外部时钟。 可能的原因是什么?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084535/tms570ls1224-16mhz-external-clock-is-not-generating-on-tms570ls1224-what-could-be-the-possible-reasons

部件号:TMS570LS1224

您好,  

我们正在 使用 Crystal“ECS-160-18-33Q-DS-TR”作为 MCU“TMS570LS1224”上的振荡器输入,我们正在刷新 MCU,但似乎时钟信号没有生成。  

因此,请确认是否需要在内部启用时钟,还是应该在外部启用时钟? 请参阅随附的 Crystal 通过其连接的图像。 此外,确认是否需要 Crystal 调整?

不管怎样,暂时我们能够使用  系统中的 TrimLPO 函数刷新主板,但仍在探测过程中,我们无法看到时钟信号。  

请在此处帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 MCU_OSCIN 和接地之间使用1K R90的原因是什么?

    该值似乎很低,可能会阻止晶体振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特,您好!  

    现在我们在 MCU 上获得了16MHz 时钟。 我们忘记了在设计中将 R90作为 No Mount (无安装)。  

    感谢您的支持。