This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:无法使用 XDS110编程 TMS570LS1224

Guru**** 2389150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS570LS1224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084494/tms570ls1224-unable-to-programming-tms570ls1224-using-xds110

部件号:TMS570LS1224
线程中讨论的其他部件:XDS100UNIFLASH

我们正在使用微控制器 TMS570LS1224和使用 Uniflash 和 CCS 的 XDS100对新设计进行编程。  

JTAG 连接图像已附加以供参考,下面的附加图像显示了我们在 Uniflash 和 CCS 中遇到的错误。

请在这里提供帮助。 在这里需要做些什么来对其进行编程?

JTAG Connection

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还按照数据表中的建议尝试了这些配置。 但我们仍然面临着同样的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在 MCU 引脚上提供了错误信号 LED。 此 LED 指示灯亮起,表示现有代码有一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戈帕尔,你好

    请拆除 nTRST (R572)的上拉电阻器。

    [引用 userid="509575" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forume/1084494/tms570ls1224-unable to-programming-tms570ls1224-us-user-xs110/4014462#4014462"]

    此 LED 指示灯亮起,表示现有代码有一些错误。

    [/引用]

    您以前是否已将任何代码编程到 MCU 闪存中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王  

    我们在 JTAG 中成功地使用相同配置刷新了主板,我们的软件也做了一些更改。 它使用  system.c 中的 TrimLPO 函数运行良好  

    我们遇到了一些问题,因为时钟不是由振荡器产生的。 但现在情况良好。

    感谢您的支持。