This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何将波特率更改为1M

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084247/rm57l843-how-to-change-the-baud-rate-to-1m

部件号:RM57L843

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

TI 的 bootloader 示例程序可以端口波特率为500k。 客户将 CAN 端口波特率更改为1M 后,CAN 端口无法接收1M CAN 信号。

以下是 HCG 中的配置:

时钟:

CAN1波特率:

客户希望知道如何将 CAN1的波特率正确配置为1m。  请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    1 Mbps 是 DCAN 的数据表最大速度。 CAN 位计时的配置看起来不错。 问题是什么? 帧丢失了吗? 或者接收到的帧不正确? 两个节点的波特率设置是否相同? CAN 网络两端是否有正确的端接电阻器(120欧姆)?  

    请在 CAN 总线上探测波形,以确保数据已正确传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,王

    感谢你的帮助。

    500k 时,上层计算机和开发板通信正常。  将两个 CAN 节点设置为1 m 后,由上位发送的 CAN 总线上的波形是正确的:

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我注意到节点不承认即将出现的消息。 请确保 CAN 节点具有相同的 ID (0x5A0,11位标准 ID)。 如果传输带数据的帧(DLC !=0),会发生什么情况?