This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] STM32F407ZGT6有效更换

Guru**** 2914680 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, TM4C1292NCZAD, TM4C1294NCPDT, TM4C1294NCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1084902/stm32f407zgt6-active-replacement

线程中讨论的其它部件:TM4C1292NCPDTTM4C1292NCZADTM4C1294NCPDTTM4C1294NCCZAD

各位专家:

请问您能否帮助我找到 STM32F407ZGT6的替代方案?
我已从以下链接中查看了设备列表,但不确定哪一种设备最适合作为替代产品。
基于 ARM 的微控制器产品选择| TI.com
我希望你们能在这方面帮助我,并期待你们的建议。
非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 您好,

    最适合 的应为 TM4C1292NCPDT。 具有具有具有90 GPIO MII/RMII 接口的以太网 MAC。 如果客户需要140个 I/O,则可以改用 TM4C1292NCZAD。 这些设备没有 TRNG,但整体匹配功能设置得非常好。 具有1MB 闪存和256KB SRAM 的时钟速度为120MHz。

    我们还配备了集成在 TM4C1294NCPDT/TM4C1294NCZAD 中的以太网 PHY 的设备。

    本文档涵盖产品组合的基本详细信息,还包括产品选择器表: https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 拉尔夫,

    非常感谢您的回复。 我检查了您的建议,但它们也缺货。
    如果您知道其他可用的关闭设备,请告诉我。 谢谢你。

    此致,
    杰拉德·米勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald 您好,

    我无法谈论 E2E 上的设备可用性,如果问题更多有关可用性,请发送电子邮件给我。

    此致,

    拉尔夫·雅各比