This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将二进制数据写入 EEPROM 存储器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP3530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086032/how-i-can-write-data-in-binary-to-eeprom-memory

线程中讨论的其它部件:OMAP3530

大家好! 我想向 EEPROM 数据(制造商,型号,s/n)写入关于板的数据。  

我通过 sysfs 接口(例如 MAC 地址)进行实验并写入数据:

```

echo 11:22:33:44:55:66 >/sys/class/i2c-dev/.../eeprom

```

但如果我有100个 EEPROMS,以及如何使用程序员向其写入数据。

您是否有任何文档或手册,说明人们如何在制造商或结构中写入 EEPROM 数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nikita,  

    请告知您使用的处理器。  

    谢谢你,

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列奥纳德,你好!

    OMAP3530