This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Stellaris ICDI_DRIVERS:驱动程序在 Windows 11上无法正常工作

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085232/stellaris_icdi_drivers-drivers-not-working-on-windows-11

部件号:Stellaris ICDI_DRIVERS

大家好,团队

我们的客户正在尝试在 Windows 11上安装驱动程序。Hew 从 以下链接为 TM4c123GHPM 下载了新的驱动   程序:www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS,但驱动程序不起作用。 Windows 在尝试安装 Stellaris Stellaris icdi JTAG/SWD 接口时遇到错误。

此驱动程序是否与 Windows 11不兼容?

感谢你的帮助

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    这很可能是因为,它们尚未经过 Windows 11测试。 我个人无法访问 Windows 11计算机来自行测试此问题,我不确定 Windows 是否对驱动程序要求从 Windows 10更改为 Windows 11进行了任何更改。

    我需要做一些腿部工作,以了解我们有哪些能力来测试这种情况或进行任何调整-这些驱动因素在很长一段时间内没有更新。 目前,我们的建议必须是在短期内使用 Windows 10,直到我们有 Windows 11解决方案。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马文您好,

    我今天有点问这方面的问题,并觉得 Windows 10驱动程序通常也适用于 Windows 11。 他们如何尝试安装驱动程序?

    看起来他们也有一个正常工作的 ICDI 驱动程序吗? 上面似乎有一个没有警告标志?

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫,

    感谢您在这方面做了一些腿部工作。 收到客户提供的相关信息后,我会立即与您联系。

    此致,

    马文