This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:引脚复用器。 是否可以在没有功能的情况下留下针脚?

Guru**** 2473000 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085622/tms570lc4357-pin-mux-is-it-possible-to-leave-a-pin-without-a-function

部件号:TMS570LC4357
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

各位专家:

数据手册列出了 PIN 及其默认和替代函数。

例如,缺省情况下,针脚 J2为 GIO6,可以设置为 nError。  但是,在配置 HalCogen 中的引脚时,软件允许用户不为引脚 J2设置功能。

(Q1)这是否意味着不能将函数分配给针脚?此类针脚的输出是什么?

谢谢,致以诚挚的问候!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Max,

    如果在“输出多路复用控制”中选择了多位或无位,则将选择“默认”功能。 在您的情况下,J2用于 GIO6输出。

     设备数据表(SPNS195C)表4-28第三列中的函数是终端的默认函数。