This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:错误-1170,无法连接...

Guru**** 2587355 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085252/tms570ls3137-error--1170-inability-to-connect

部件号:TMS570LS3137
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

我的软件作者 创建了代码,现在阻止 JTAG 访问链中的4个 TMSs。 我会尝试 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/542615/2020352上建议的程序 ,但您的网站上不再提供此主题。  链中的第五个 TMS.3137具有不同的代码,重新编程正常。

如果我将 nRST 拉低,而不是-1170错误,我会看到特定部件的-241错误(请参阅随附的 txt 文件)。

据认为 ,我们的代码运行了大约30毫秒,然后关闭了所有 TMS 时钟域。

我已经制作了一个复位释放闩锁,这样在收到第一个 TCLK 上升边缘时,“开机复位 ”将 被释放到较高位置。 因此,当我启动 Uniflash Erase 脚本时,我获得了43毫秒的慢速时钟(40kHz),直到 TMS570输出 TDO,然后 TCLK 被设置为全速,并具有 TMS 和 TDI 脉冲。 但是,调试输出与 txt 文件中的输出相同。 啊,即使在启动时释放了重置,我仍然看到43毫秒的慢速时钟,因此这必须是100V2启动过程的一部分。 有没有办法加速这一节的进行?

我目前正在使用 Windows 来运行这两个 Pod,但我可能会发现 Unix 运行 Uniflash,因为我收集到它可能会在不同处理阶段之间的延迟更小的情况下运行。

任何想法都值得欢迎,谢谢。

e2e.ti.com/.../UniflashErase_5F00_TMS1SoftReset.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,King,

    您可以从以下页面找到有用的信息:

    software-dl.ti.com/.../ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误1170: 这通常是由主板上的硬件故障或 MCU 闪存上的无效代码导致的,这些代码会使其不断地重置。 您以前是否为闪存编程过任何代码? 如果是由无效代码引起的,请尝试此过程让 CPU 进入调试状态:

    1. 打开目标配置窗口,启动选定的配置
    2. 切换到调试窗口。
    3. 按住重置(nRST)按钮。
    4. 松开 nRST 按钮后,立即单击“Connect Target”(连接目标)。
    5. 两次尝试后,应连接主板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="306302" url="~/support/icles/arm-based icros-group/arm-based icles/f/arm-based icros-forum/1085252/tms570ls3137-error--1170--lecurity-connecting"]如果我拉 nRST 较低,而不是-1170错误,请参阅随附的文件(txt)[。]

    当 nRST 被拉低时,设备处于重置状态。 请尝试按 nRST +连接目标,然后释放 nRST