This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SCI2模块是否具有作为 SCI1模块的多缓冲模式?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085272/tms570ls3137-does-sci2-module-have-multibuffer-mode-as-the-sci1-module

部件号:TMS570LS3137

我´m 开发一个用于两种 SCI 建模的驱动程序(我知道 LIN 功能仅在一个 Dos 模块中可用,但我只对 SCI 功能感兴趣),当时我意识到这两个模块之间的一些硬件选项不同。

我想确认这些模块在文档中列出的选项和功能是否实际不同

 

´s 是,对于模块 SCI1,可以启用多缓冲模式,而在 SCI2中,微控制器不允许我将该位设置为一个,所以这是正确的,还是在尝试启用 SCI2中的多缓冲模式时出错了?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    胡安:

    你是对的。 只有 SCI/LIN 模块支持多缓冲模式:八个独立的接收和传输缓冲区。 SCI2不支持多缓冲模式。