This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:超出 TD(SCSL-SENal) s DS 最大值

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086130/tms570ls3137-exceed-td-scsl-senal-s-ds-max-value

部件号:TMS570LS3137

各位专家:

我的客户正在测试 SPI 从 TD (SCSL-senal) s 的时间

TD (SCSL-senal) s 的时间如下所示。(CSHOLD = 0,时钟相位= 0,时钟极性= 0)

计算 MAX 值的公式如下所示。

TC (VCLK)+ TF (ENAn)+ 27

客户参数如下。

参数 项目 参数 单位
F (克朗) 90 MHz
TC (粘土) 11.11111111 NS
TC (SPC) m
[时钟]
66.592 (SPICLK = 15MHz) NS
TR (SPC) m[时钟] 2.5. NS
TF (SPC) m[时钟] 2.5. NS
TR (间谍) m[Cs] 2.5. NS
TF (间谍) m[Cs] 2.5. NS
TR (miso) m[错误] 2.5. NS
TR (enan) s[ENA] 17.40. NS
Tf (enan) s[ENA] 3.72. NS
C2Tdelay 8.
T2CDelay (T2CDelay) 8.

使用 以下参数计算 TD(SCSL-SENal):

=tc (VCLK)+ TF (ENAn)+ 27

=11.11 ns + 3.72 ns + 27

= 41.83纳秒

但是,当客户在其原始电路板上测量此波形时,该值为87.56 ns。

换句话说,它超过了 DS 的最大值。

您是否知道此值为何超过 DS 的最大值?

此致,
Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sasaki-San,

    1. 在声明 SPI-MASTER CS 之前,新数据是否已写入 SPI-Slave 缓冲器?

    2. TRM 表示:“如果将 C2TDELAY 编程为非零值,则 C2EDELAY 将仅在 C2TDELAY 完成后启动。”和 SPIENA 采样点之间

    (C2TDELAY+1)* tc (VCLK)- TF (SPICS)–29和 (C2TDELAY+1)* tc (VCLK)