请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432E401Y 您好,
此问题也适用于 TM4C129x:
客户希望将外部(RMII) ETH PHY 连接到 TQFP124封装(BGA 无选件)。
问:使用哪些 QFP 部件可以实现这一点,或者只能使用内部 PHY 选项?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
此问题也适用于 TM4C129x:
客户希望将外部(RMII) ETH PHY 连接到 TQFP124封装(BGA 无选件)。
问:使用哪些 QFP 部件可以实现这一点,或者只能使用内部 PHY 选项?
你(们)好
比较 MSP432E411Y SimpleLink 以太网微控制器数据表 和 MSP432E401Y SimpleLink 以太网微控制器数据表
我认为 TQFP124封装上没有 MII 和 RMII 外部引脚,请考虑使用 NFBGA 封装的 E411Y
谢谢!
以下方框图来自 MSP432E4 SimpleLink 微控制器技术参考手册(修订版) a) 作为参考。
我做了一些更多 的调查,包括 TM4C129x:
根据 TM4C12x 概述 pdf 中的表格 ,您会发现一列 ETH-> RMII/MII,该列指向 https://www.ti.com/product/TM4C1292NCPDT (TQFP124)。
一个好的做法是使用 sysconfig...验证 ETH RMII/MII 引脚的可用性。