This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:外部 ETH PHY /RMII/MII)在 TQFP124封装上是否可用?

Guru**** 665180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1085639/msp432e401y-external-eth-phy-rmii-mii-on-tqfp124-package-available

部件号:MSP432E401Y

您好,

此问题也适用于 TM4C129x:

客户希望将外部(RMII) ETH PHY 连接到 TQFP124封装(BGA 无选件)。

问:使用哪些 QFP 部件可以实现这一点,或者只能使用内部 PHY 选项?