This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] AM2432:AM2x -启动引脚下拉/上拉要求

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086028/faq-am2432-am2x---boot-pins-pull-down-up-requirements

部件号:AM2432

TI 专家:您好!

这与引导引脚配置要求有关。

我们想知道我们是否需要所有启动引脚的显式下拉或上拉电阻器? 我们希望使用 QSPI(4S)启动模式,并将所有启动引脚设置为0。 我们是否需要所有4个启动引脚上的显式下拉电阻器? 如果我们只保留引脚浮动或直接连接到 QSPI 闪存等外围芯片,会发生什么情况?

此致,

普拉萨德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      有关启动模式引脚的原理图审查期间通常会收到一些反馈:

    1)我们建议所有引脚都使用显式拉电阻器,以确保稳定性。 它们不应被置为浮动状态-

    您不应允许 任何已启用 的输入缓冲区应用中电压。  所有启用的输入缓冲区都必须 被拉至低于 其 VILSS 电位,或 被拉至 数据表各自“电气特性”部分中定义的 VIHSS 电位。  允许在 VILSS 和 VIHSS 之间浮动的任何输入缓冲区都很可能受到影响。  因此,您的设计不允许任何启用的输入浮动非常重要。

    2) 可以(应该)添加一个额外的未组装电阻器选项,以便在主启动模式出现故障时启用辅助启动模式配置。

    3)我们建议实施一种方法,断开 Porz 重置上的 SOP 引导模式状态锁扣与外设引脚的功能操作的连接。 请参阅随附的文件了解 AM263x CC 示例。  /CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/908/AM263xCC_5F00_BootmodeIsolationExample.pdf

    您的设计必须考虑这些信号和相关 PCB 轨迹的以下关键因素:

    -QSPI 器件: 引脚电压/正时要求

    -AM2x 设备: SOP 引导模式状态锁扣 和相关的波尔兹计时要求

    -AM2x 器件:QSPI IP 模块针脚电压/正时要求

    系统:一般 信道强度/完整性/稳定性

     

    此致,

    Prasad,Zack