This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:在 HalCoGen 代码中发布

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1087041/halcogen-issue-in-halcogen-code

部件号:HALCOGEN

大家好,团队

当我需要配置消息42的 CAN1配置时,HALCOGen 中存在错误,它将影响消息42的 CAN2配置。

在 CAN1中— 消息42配置

在 CAN2中—消息42配置

如果我在 信息42的 CAN2配置中编辑 CAN,它也将影响 信息42的 CAN1配置。

请提前感谢。

桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 桑托什,

    感谢您指出这一点。 这是 HAL SW 错误。