Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
“线程: HALCOGEN”中讨论的其它部件
我已经将 LAUNHXL-TMS57004用于电池管理系统应用,我想用相同的开发套件控制双向直流/直流转换器。
我想问您以下问题:
1)您能否为我提供 HALCOGen 的设置以生成互补的 PWM 信号对?
2) LAUNCXLL-TMS57004支持多少对互补 PWM 信号?
请提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
我已经将 LAUNHXL-TMS57004用于电池管理系统应用,我想用相同的开发套件控制双向直流/直流转换器。
我想问您以下问题:
1)您能否为我提供 HALCOGen 的设置以生成互补的 PWM 信号对?
2) LAUNCXLL-TMS57004支持多少对互补 PWM 信号?
请提前感谢。
下面是 HET 代码:
和 HET IDE 上使用的项目:
从以下链接下载 HET IDE:
https://www.ti.com/tool/HET_IDE
HET IDE 是一种基于 Windows 的应用程序,它提供了一种简单的方法来开始开发和调试 HET 代码。
仿真内核提供了程序执行的完全可见性,还提供了中断点功能,可以停止对特定指令的执行。 SynaptiCAD 的 Wavefront Pro 为波形创建和可视化提供了一个专业工具。

感谢您的回复。 为了获得10kHz 的成功,我不得不在 .het 文件的代码:defper .eq1F40h 中更改 defper 。
此外,我做 了以下更改,因为我想使用 NHET00和 NHET04引脚。
PHAHI .eq4.
PHALO .eq0
二氧化碳当量22.
此外,我激活了 XOR 选项卡中的引脚0_1,4_5。
但是,当我向 LAUNCXL-TMS57004运行代码时,我会得到以下脉冲,这些脉冲不是互补的:


请告诉我是否需要更改.het 代码中的其他内容? 此外,我可以在 CCS 代码中动态更改 PWM 占空比吗?
这解决了我的问题:
1) HALCOGen:
a)启用 HET 驱动程序。
B)在 HET/PWM 0-7选项卡中:
启用 Pin0 并设置占空比=18%,极性高
启用 Pin1并设置占空比=65%,极性高
启用 PIN2占空比=15%,极性高
启用 Pin3占空比=68%,极性低

2)在 sys_main.c 中:
hetInit();
hetREG1->DIR = 0x0000000FU;//将 HET 引脚0,1,2,3方向设为输出
hetREG1->XOR = 0x00000003U;//设置引脚[0] XOR 引脚[1], 引脚[2] XOR /引脚[3]
3) NHET 00和 NHET02中的探头: