请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 各位专家:
我们目前正在研究《安全手册》中的 FLA10 DIAGMODE 5和 FLA11 Diagmode 7测试。 两个测试都将 “分支到非闪存区域”列为第一步。
此外,在执行对角模式5时,不需要总线主控的请求。
据我所知,这意味着每次执行这些测试时,我们都需要从 RAM 运行它们并禁用所有中断。
这将使这些测试每隔几百毫秒就要持续运行非常困难。
(Q1)是否需要从 RAM 运行此测试并在执行过程中禁用所有中断?
(Q2)此类测试应运行多久一次? (每个系统安全时间1个,或每100小时1个,或...)
谢谢,致以诚挚的问候!
最大