大家好,
因此,我们目前面临以下问题:
激活了用于 ESM 低级中断的 VIM 中断源通道20后,我们将在“CCM-R5F - CPU 比较错误”标志集中运行,而不是根据手册中的“CCM-R5F -自检”标志。
为了查找异常的来源,我们在连接调试器并逐步通过每行代码的情况下启动了系统。 我们发现的一件事是,如果我们在连接调试器的情况下启动系统并逐步执行每一行代码,比较错误标志不会发出不匹配信号,系统将按预期工作。 只有当系统开始运行时没有调试器干扰,比较错误标志才会显示出来。
有人知道有没有办法找出哪个比较输出信号(全局信号,中断信号,L1高速缓存接口信号...)出现故障或有其他可能有帮助的线索?
提前感谢,致以诚挚的问候,
亚历克斯