This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:一般设备和外围设备问题

Guru**** 2762545 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086754/am2431-general-device-and-peripheral-questions

部件号:AM2431

您好,

我有一位客户对 AM2431的应用程序进行了评估,我们有以下问题:

  • 是否内置了“褐色”检测功能?
  • 此设备有多少个 DMA 通道?
  • FSI 外设是否可以配置为 UART?

谢谢!

-马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt,

    1)是的,AM243x 包含电源正常(Pok)和电源良好(PRG)外围设备,能够监控各种设备电压轨以了解过压/欠压事件。 这些事件可以触发设备重置以确保正确的断电顺序。 有关更多详细信息,请参阅 TRM 中的“Device Configuration - Power”(设备配置-电源)一章

    2) AM243x 使用数据移动子系统(DMSS)和指定的外设 DMA (PDMA)。 DMSS 由块复制 DMA (BCDMA)和数据包 DMA (PKTDMA)组成,每个内核都有一组 DMA 通道。 BCDMA 具有以下每个内核的信道数:  

    R5FSS0_0 = 6

    R5FSS0_1 = 2

    R5FSS1_0 = 4

    R5FSS1_1 = 2

    有关更多详细信息,请参见 TRM 中的“数据移动体系结构”一章。

    3) FSI 外围设备仅支持时钟同步接口。 它可以支持 FSI 模式或 SPI 兼容模式。 有关更多详细信息,请参阅 TRM 中的“外围设备-工业和控制接口”一章。

    AM243x TRM 链接= https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2  (更新的链接)

    此致,

    扎卡里·弗莱诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zack 的反馈!  

    供参考: https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2

    此致,

    马特·卡尔沃