Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS1114 您好,
我正在使用 TMS570LS1114处理一个应用程序。 我使用 XDS110来刷新微控制器。
为了提高速度,我正在使用带有 DMA 的 SPI。
除非在 DMA 中断之外使用断点的调试器,否则我的代码似乎可以正常工作。
我可以告诉我的代码正在工作,因为 SPI 通信工作正常。
但是,由于我在主代码中断码,下一个 DMA 数据包将被发送为不完整的数据包。
您知道这种行为来自何处吗?
此致,