This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:ADC 1组2引脚冲突

Guru**** 2933670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1087625/tms570ls1224-adc-1-group-2-pins-conflicts

部件号:TMS570LS1224
QJ 您好,
我们已经观察到,如果我们排除了连接到 ADC 1组2的引脚,我们对相位 A 和相位 B 电流的 ADC 采样没有任何延迟问题。
ATM,我们分别为相位 A 和相位 B 配置了 ADC 1组1和 ADC 2组1,并触发了 ePWM。 我们在 ADC 1组2上配置了一些引脚,用于温度,直流链路电压等,并由 SW 触发。 如果我们从 ADC 1组 2中排除所有引脚,我们就不会出现任何延迟问题,并且一切都按预期工作
 
@王庆军 ,在将 ADC 1组1和 ADC 1组2一起使用方面是否存在已知的限制?
 
谢谢
SB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,SB,

    我不知道  ADC 1组1和 ADC 1组2一起使用有任何限制。