请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP-AM243 您好,
但我不理解为什么 可以从以上链接中的“main_GPIO _INTRTR_IN_180→main_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_[9]”这一段中推断出来。
您能更清楚地解释这一部分吗?
谢谢,
Huy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
但我不理解为什么 可以从以上链接中的“main_GPIO _INTRTR_IN_180→main_GPIOMUX_INTROUTER0_OUTP_[9]”这一段中推断出来。
您能更清楚地解释这一部分吗?
谢谢,
Huy
嗨,Huy,
请参阅 AM64x/AM243x TRM 9.3.1 INTRT 概述:
'中断路由器(INTRTR)模块提供了一种机制,用于将 M 中断输入与 N 中断输出进行 mux,
其中所有 M 输入均可根据 N 输出选择驱动。 每个输出(MUXCNTL_N)有一个寄存器
控制选择。"
对于每个输出,任何输入都可以路由到输出。
→引述 userid="499868" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1087600/LP-am243-GPIO 中断配置"] main_GPIO _INTRTR_IN_180 main_GPIOMUX _INTROUTP_O9_[9]*在这种情况下,INTRTR 输入#180 (从输入0...198)被路由到 INTRTR 输出#9 (从输出0...53)(即 输出9选择输入180):
此致,
弗兰克