This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:关于外观

Guru**** 2524020 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1087695/tm4c129enczad-about-appearance

部件号:TM4C129ENCZAD

TM4C129ENCZAD 的外部视图,但是否可以将白点标记视为 A1标记?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San 您好,

    我不知道“A1”是什么意思,但如果你是指“针1”的标记——这是正确的。 白色点标记是标记,用于指定设备上引脚1的位置,以正确定位该位置。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我以为零件上方有一个白点标记,在顶视图的引脚排列中坐标为 A1。

    附加数据表的针脚图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kanematu-San 您好,

    啊,我现在明白了。 是的,这将标志着 A1的位置。 这是我第一次参考该插针图中的“A1”,所以一开始它并不真正理解。 但是,我可以确认我检查了我们的内部包装数据,白点与设备上的 A1位置相对应。  

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!!