This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:引导加载程序文档不一致

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088328/tm4c1230d5pm-bootloader-documentation-is-inconsistent

部件号:TM4C1230D5PM

使用 I2C ROM 引导加载器:

在文档 TM4C-BOOTLDC-UG-2.2.0.0.295.pdf 中,command_du一下 下面的说明建议在执行此命令后加上 command_get_status。

在命令 command_send_data 下,它表示该命令只能跟随 command_ddownload 或另一个 command_send_data。

如果 command_dudownload 后跟 command_Get_status,则第一个 command_send_data 将锁定,SCL 行将被拉低。

如果 COMAND_download 后跟 command_send_data,则整个过程将成功完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

    只需确认一下,这只是报告,所以我们可以将其作为文档更新输入吗?

    我可以在这里看到文档的不清楚之处,我们需要在某个时候对其进行审查,以了解需要进行哪些调整以使其更加直观。

    此致,

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 这只是一份报告。  我自己解决了这个问题