This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:是否有 UID/GUID 序列号/类型 ID,如果有,如何读取?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088186/tm4c123gh6pm-is-there-a-uuid-guid-serial-number-type-id-and-if-so-how-can-i-read-it

部件号:TM4C123GH6PM

我检查了数据表中的寄存器等以读取 MCU 信息。 我没有看到任何东西。

因此,我的问题是:

MCU 是否有序列号/UUID/GUID 编号? 如果是,我该如何阅读?

——MCU 是否有寄存器通知类型和版本? 如果是,我该如何阅读?

最佳
斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好!

    [引用 userid="495727" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1088186/tm4c123gh6pm -here-here-here-a-uuid-GUID-serial-number-type-id-and -if-ho-hex-hex-hex-hex-hex-cnumber-number-number-cmc"/ic-with-"/ic-"/ic-ccp-with-"/ic-with- 如果是,我该如何阅读?

    不,我们没有任何 UID 寄存器。

    [引用 userid="495727" url="~ë/support/icls/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/基于 ARM 的微控制器-forum/1088186/tm4c123gh6pm -就地存在-uuid-guid-serial-number-type-id-id-and -if-ho-how -hex-ex-sthex-m 修订版]我是否可以阅读并注册该修订版? 如果是,我该如何阅读?

    这种情况存在,可以读取 DID0和 DID1寄存器以获取信息。 您可以在数据表中找到有关它们的信息。 另外,对于设备的修订版6,请检查勘误表,因为其中有一个针对 DID1的勘误表,说明其位字段不正确。

    如果您不确定您的版本,请参阅以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1035508/faq-what-does-the-7-or-7r-the-end-of-tm4c123x-part-numbers-signify

    此致,

    拉尔夫·雅各比