Thread:sysconfig中讨论的其它部件
在R5F_0_0上运行的应用程序中,我有两个中断:
一个由ADC0 (由ePWP-SOC启动)触发的16 kHz中断和来自TIMER0的1 kHz中断。
我希望TIMER0 ISR可以被ADC ISR中断。 我如何实现这一目标?
中断优先级(在sysconfig中为TIMER0 ISR指定,并传递给ADC ISR的Hwip_constry())似乎不会执行该作业,无论我如何设置它们。
我的应用程序正在使用RTOS,但目前我没有充分利用RTOS功能。 它基本上是使用hello world示例中的FreeRTOS_main()任务来执行以前的裸机代码,该代码初始化外围设备和中断,并最终进入主循环。
此致,
Johannes