This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:如果未使用MMC0,则为引脚连接

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089029/am2634-pin-connectivity-if-mmc0-is-not-used

部件号:AM2634

1)根据表6-101。 连接要求:如果未使用MMC0,则必须将引脚J15,K14 (VDDS_MMC0)连接至1.8V。

但是,根据表6-83。 电源信号说明:这些针脚必须连接到1.2V。

 

 2)根据表6-101。 连接要求:如果未使用MMC0,则必须保持引脚B6,A4,B5,B4,A3,A2未连接,但我们将这些引脚用于其他功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafi,  

    这些是 数据表中的错误。

    1)您是正确的引脚K15是一个核心VDD 1.2V引脚。 J15是一个核心SRAM 1.2V引脚。 这些电缆应连接至AM263x器件的核心数字1.2V导轨。  

    2)此指令不一致。 正如您所指出的,当未使用MMC0外设时,还可以在这些相同的MMC0引脚上使用其他外设引脚。 我认为 更准确的措辞可能是"如果未使用MMC0,则每个球都可以保持未连接。"

    有关 所有支持的IOMUX操作模式,请参阅AM263x Technical Reference Manual (AM263x技术参考手册)或TRM (www.ti.com/.../spruj17)和TRM Register Addendum (TRM注册附录)(www.ti.com/.../spruj42) IOMUX。 如IOMUX寄存器中所示,AM263x上的所有MUX IO在启用了PAD上弱下拉电阻的情况下以高z状态启动,因此如果引脚未使用,  保持未连接是安全的,因为针脚的电压水平将被断言为低且稳定。  

    我将提交一个有关这些主题的数据表文献错误,并对 其进行修订。  

    谢谢!

    -Randy