This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:USB主机模式MSD的USB裸机支持

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088777/am2431-usb-bare-metal-support-for-usb-host-mode-msd

部件号:AM2431

我们希望在裸机使用中使用AM2431,并需要对USB主机模式MSD (mas存储设备)的支持

我们看到有一个很小的USB库,但它看起来只支持CDC类。

是否有办法获得对SB主机模式MSD (mas存储设备)的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Iance,

    正如您在帖子中提到的,目前我们仅支持AM243x的MCU+ SDK中的USB CDC设备模式。 USB主机模式(包括MSD)通过第三方- MCCI获得支持。 您需要联系他们以获得进一步的支持。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我还有一个问题。

    如果我们使用免费RTOS,答案是否相同,即AM2431的免费RTOS中不支持USB主机模式MSD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Iance,

    是的,NORTOS (BareMetal)和FreeRTOS的答案相同。

    此致,