Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227, HALCOGEN, TMS570LC4357
主题中讨论的其他部件: HALCOGEN, TMS570LC4357
您好,
我正在使用SPNA106D应用报告初始化TMS570LS1227控制器,并对以下步骤有疑问:
44.验证双时钟比较器(DCC)模块是否可以实际检测并标记频率错误
这是否涉及设置 Counter0,Counter1和Valid0值,以便生成以下错误条件:
答 计数器1在计数器0达到0之前倒计数为0
B. 即使当Counter0和Valid0都达到0时,Counter1也不会达到0
47.使用CRC和DMA对整个闪存运行后台检查
我的理解是,这需要对整个闪存进行CRC检查。 能否澄清一下,这是否正确,DMA在这里扮演什么角色?
51.设置总线主控的MPU
54.使用外围设备中央资源(PCR)控制器寄存器为外围设备配置所需的访问权限
《安全手册》将API名称声明为"不适用",并带有备注"硬件中的功能"。 这是否意味着上述初始化步骤不适用于控制器?
感谢您在这方面的帮助。
谢谢,此致,
Vimal