This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:"ADC.c"和"timer.c"源文件的位置

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088783/msp432e411y-location-of-adc-c-and-timer-c-source-files

部件号:MSP432E411Y

大家好,

能否为MSP432E411Y微控制器提供"ADC.c"和"timer.c"源文件? 我已使用以下链接来获取上述源文件的头文件,但没有迹象表明源文件本身可用。

https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_msp432e4_sdk/2.30 .00.14 .docs/driverlib/msp432e4/html/index.html

上述链接中"adc.c"和"timer.c"中包含的功能是我所需的版本。

我还尝试创建一个新项目,看看这些文件是否包含在driverlib中,但它们不包含。 此外,我还尝试从以下链接下载整个项目,但也没有运气:

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJDS8Vpx6RDwlNjGgAiVqg__J4.hfJy__LATEST

如果 能够向我提供这些文件或指明正确的位置以获取这些文件,我将不胜感激。

此致,

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的系统上,他们处于:

    C:\ti\simplelink_msp432e4_sdk_3_20_00_10\sources\ti\devices\msp432e4\driverlib