This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C129在配置SWO针脚不正确后无法重新编程

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1087947/tm4c1290ncpdt-tm4c129-can-t-reprogram-after-configure-swo-pin-incorrectly

零件号:TM4C1290NCPDT
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XL

大家好,

客户在使用TM4C129时遇到问题。

他们将 SWD接口的SWO引脚配置 为GPIO端口。 现在,他们无法重新编程代码。

我们是否有任何解决此问题的想法?

他们尝试使用Jlink擦除闪存中的代码或重置设备,但无法正常工作。  

从他们的报告中,错误是设备找不到SWD接口。

非常感谢。

巴西,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我们在TivaWare中有一个示例,说明如何在GPIO和JTAG模式之间切换引脚。 请让他们参考。 TivaWare SDK中的位置如下:

    [安装路径]\TivaWare_C_Series-JTAG 2.2。0.295 \Examples\boards\EK-tm4c1294xl\GPIO _JTAG

    此致,

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph,

    此方法解决了他们的问题。 非常感谢。

    客户  将 ucosii移植到tm4c进行开发,但最近 他们发现使用json进行操作时出现崩溃问题。 他们 排除了堆溢出问题,并确定堆栈ucosii浮点编号时应该是崩溃。 他们想知道如何修改UCOSII以适应浮点数。

    巴西,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    我根本不熟悉UCOSII。 也许我不理解这是TM4C代码还是CCS设置的问题。 如果是,请制作一个新的线程,详细说明有关TI方面的问题,因为我们没有使用UCOSII的任何经验。

    此致,

    Ralph Jacobi