This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:OTP存储器中的bootloader?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088772/rm48l952-bootloader-in-otp-memory

部件号:RM48L952

大家好,

我 想实施一个小型引导加载程序 ,并且想知道是否可以将引导加载程序放置在一个小型OTP存储器段中? 我以前见过TI微控制器支持此功能,但我认为RM48L952不支持,因为它在任何地方都没有提及。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Troy,

    答案是否定的 OTP仅用于一次性程序。 客户OTP的大小为4K。 您只能在客户OTP中存储数据,而不能存储您的应用程序。

    如果您写入客户OTP,请确保您没有无意中写入AJSM位置(0xF0万-0xF000000F)0万),否则您将锁定该部件。 您可以从地址0xF0.001万开始写入数据。