This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从休眠状态唤醒的时间过长

Guru**** 2942080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088720/msp432e401y-long-time-to-wake-up-from-hibernate

部件号:MSP432E401Y

您好,  

使用TI示例代码中的示例,但根据我们的应用进行了调整  

simplelink_msp432e4_sdk_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib\hibernate_vdd3on_rtcwake

它被配置为每4秒唤醒一次,RTC用于匹配。 是否有人测量过MCU从休眠状态唤醒需要多长时间? 设备每4秒唤醒一次后,我使用测试针将其设置为高电平 将引脚设置为高之前完成的唯一操作是:将系统时钟配置为48MHz,配置 三个端口和几个引脚。 使用示波器进行测量,在引脚HIB_N (引脚65)高电平和测试引脚设置为高电平之前需要20毫秒。  

此致,

Gergana