请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:EK-TM4C123GXL 也许我忽略了一些明显的东西,但我无法将我的Launchpad插入一个通用试验电路板,而不能将引脚彼此短路。 我想知道其他人是如何处理这个非常恼人的问题的,这个问题是一个漂浮的工具包到处流动的。 我很惊讶他们是这样设计的,我一直认为我一定会错过一些东西。 是否有产品将其固定在主板上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
也许我忽略了一些明显的东西,但我无法将我的Launchpad插入一个通用试验电路板,而不能将引脚彼此短路。 我想知道其他人是如何处理这个非常恼人的问题的,这个问题是一个漂浮的工具包到处流动的。 我很惊讶他们是这样设计的,我一直认为我一定会错过一些东西。 是否有产品将其固定在主板上?
您好,Charles:
有关详细信息,请参阅EK-TM4C123GXL LaunchPad用户指南 。https://www.ti.com/lit/spmu296
查看J1,J2,J3和J4连接器上提供的针脚。 让我们来看看J2连接器。 J2上的第一个引脚是GND。 J2上还有其他GPIO引脚,如PB2,PE0,PF0等。假设您将PF0驱动至高,并且根据您在试验电路板上的启动板方向,您将立即将PF0 (驱动为高)缩短为GND。 这可能是您所看到的。 您可以在LP和试验电路板之间进行蓝线连接,或者您需要创建自定义试验电路板。 您可以将各种BootsterPack板连接到 EK-TM4C123GXL 板进行评估。 请浏览此BoosterPack网站 :https://dev.ti.com/bpchecker/#/