This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:如何为两个ADC SPI通信配置DMA

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1088659/am2432-how-to-configure-dma-for-two-adc-spi-communication

部件号:AM2432
主题中讨论的其他部件:ADS131M06

您好,专家,

我必须将两个外部ADC (ADS131M06)连接到AM2432的SPI0和SPI1,并且还必须使用DMA。

为此,我参考了SDK 08.02 .00.12 中的"mcspi_looping_dma"示例。 当我尝试再添加一个MCSPI时,发现如下错误。 是否可以分别将DMA分配给两个SPI?

您能否分享有关如何为两个MCSPI配置DMA的知识?

此致,

Moonil