This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432WARE:使用SDK示例时找不到"ti_drivers_config.h"

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSP432WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090236/msp432ware-ti_drivers_config-h-cant-been-found-when-using-sdk-examples

部件号:MSP432WARE
在Thread (线程)中讨论的其他部件:sysconfigMSP432P401R

我从SDK中打开了Ftsd例程,但 我无法正常执行该过程,因为我找不到以下文件,我知道这是

sysconfig文件,但下载后仍然无法识别, 我想寻求解决方案,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Zeyu:

    为了帮助确定可能存在的问题,您使用的是哪个版本的MSP432WARE。  我下载了最新的3.50 .00.02 ,但找不到fatsd项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dennis,

    实际,这不是软件的问题,我很抱歉。  我使用的是MSP432P401R,我使用的SDK示例版本是 simplelink_msp432p4_SDK_3_40_01_02。 CCS的版本是7.4 ,具体示例是 C:\simplelink_msp432p4_SDK_3_40_01_02\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\drivers\fatsd。

    无法 成功构建此示例,如我之前显示的图所示,原因是找不到"ti_drivers_config.h",这意味  着sysconfig 无法 将软件配置生成到 ti_drivers_config.c 和 ti_drivers_config.h 文件中。 "msp432p4_sdk_3_40_01_02\examples\nortos\MSP_EXP432P401R\drivers\fatsd\fatsd\fatsd.syscfg"  此文件无法由sysconfig打开。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zeyu:

    好的,我找到了这个示例,并且能够毫无错误地构建。  我怀疑它可能与非常旧的CCS 7.4 版本有关。  我建议升级到最新的CCS 11.01 .00.0.0011万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    我以前也有同样的疑问,今天我尝试了下载ccs 11.0 ,并且成功地完成了,感谢您的帮助。