This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:差分模式下的ADC分辨率

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090021/tm4c1230e6pm-adc-resolution-in-differential-mode

部件号:TM4C1230E6PM

您好,  

我有一个关于ADC差分采样的问题。

我的客户将VIN+连接到模拟输入,将VIN-连接到车载接地。

该板的输入电压范围为0V至3.3V。

当差分模式下的输入为0V时,转换结果 约为2048

当差动模式下输入为3.3V时,转换结果 约为4095。

根据ADC转换结果,正电压范围的分辨率似乎为2048。

在差动模式下,是否有方法将正电压分辨率设为4096?

我的客户仅使用正电压范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     这是预期的行为。 如您从数据表描述中所见,当VIND  > 0时,转换范围为0x800-0xFFF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我检查了数据表。  

    当VIND > 0处于差分模式时,我的客户想要使用0x000 ~ 0xFFF范围。

    如果VIND > 0时转换结果为0x000 ~ 0xFFF, 则VIND > 0 输入的分辨率 被视为2048。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     原因是在差动模式下,输入范围在负方向上扩展,从而使-Vref和Vref的差分电压分别提供最小和最大输入值。 有效模拟输入范围[-Vref,Vref]的对应数字值将是[-2n-1,2n-1-1]范围内的带符号整数,其中n是ADC的分辨率(以位为单位)。 例如, 具有带符号输出的12位差动ADC通常会给出范围为[-2048.2047万]的数字值。 分辨率仍为12位。 在您的使用中,VIN+始终大于VIN-,因此您永远不会处于[-Vref,0]之间的范围内。