This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:如何为我没有的设备构建项目。

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C1231E6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090787/ek-tm4c123gxl-how-to-build-a-project-for-a-device-i-do-not-have

部件号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其它部件: TM4C1231E6PM

我有 EK-TM4C123GXL,但我想为TM4C1231E6PM构建一个项目。 也许我在某处错过了一个开关,但似乎我不能在没有连接的情况下继续前进。

谢谢!

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     通常,我只需从TivaWare示例项目(如Blinky)开始,然后将项目设置更改为TIVA TM4C1231E6PM。 请参阅下文。 它将自动生成启动文件和链接程序命令文件,尽管它们与在项目中已经存在的闪存示例中的文件几乎相同。 您需要删除其中一个。  

    另请仔细检查在预定义符号下,它是否更改为PONT_TM4C1231E6PM。 这也应该自动完成。  

    在项目目录中,还有为原始闪存示例创建的target_config.ccXML目标配置文件。 双击该文件并修改TIVA TM4C1231E6PM,以用于您的定制主板。