This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:在Uniflash工具中将多幅图像闪存至外部闪存中的特定地址

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090066/uniflash-flashing-multiple-images-in-uniflash-tool-to-a-particular-address-in-the-external-flash-memory

部件号:UNIFLAASH
主题中讨论的其他部件:AWR6843AOP

大家好,

我面临一个问题。 我有三个*。bin文件,我想刷新它们。 我正在使用mmWave AWR6843AOP目标。

我想将三个*.bin文件闪存到外部闪存中的特定内存中。例如-

primary_bootloader.bin     ------------------- 0x1111内存 地址

secondary_bootloader.bin  ----------- 0x444内存地址

application.bin            -------- 0x888内存地址

是否有办法使用Uniflash工具实现此目的?  我很难找到它。

提前感谢。

 

此致,

Abul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您是否计划使用所有三个二进制文件(单bin文件)创建统一映像,或者计划单独刷新它们?  

    此致,  

    Sudharshan K N