This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:Sitara应用程序简介和优点

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090614/am2431-sitara-application-introduction-and-benefits

部件号:AM2431

大家好,

您是否有任何适用于Sitara的玻片,尤其是 适用于AM243x或AM335x的玻片? 我想了解以下信息:

1. 这些产品的资源  

二,其适用

3.竞争对手信息

在我对这些产品有所了解后,我会在其他情况下寻找它们的应用,例如家用电器。

您能否给我一些有关这方面的信息或材料? 这将很有帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    AM243x目标应用可在数据表的第3页中找到:PLC,电动机驱动器,远程I/O,通信模块和工业机器人。 我将脱机向您发送请求1和请求3的电子邮件。

    谢谢

    李凯瑟琳