This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM243X:C+17支持AM24-SDK,带LTS 1.3 0和1.3 +1 arm-clang-compiler

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091341/mcu-plus-sdk-am243x-c-17-support-for-am24-sdk-with-lts-1-3-0-and-1-3-1-arm-clang-compiler

部件号:MCU-PLUS-SDK-AM243X

您好,

我们经常使用带有-std=c+17 -compiler标志的arm-clang-LTS 1.3 0编译器。 我们使用的所有c++17-stuff都能很好地执行此操作,具有c++17-support的嵌入式模板库(ETL)也能正常工作。

然后我们改用LTS 1.3 .1编译器进行测试,并抛出警告,表示不支持c+17。 所以我们看了一下这些文档,是的,它说c+17不受支持。 但它似乎没有任何问题就能发挥作用。

我们回滚到c+14,但当然收到了一些有关使用c++17-extensions的警告,而使用c++17-flag时却没有收到这些警告。

是否有任何限制甚至某些方面明确禁止在这些编译器中使用c+17?

此致

费利克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个编译器错误,允许您使用-std=c++17。  我们对此错误深表歉意。  目前,我们不测试C++ 17的编译器。  它对您的工作表现良好,这在很大程度上是一个运气问题。  依赖这一点是不明智的。

    [quote userid="45.3845万" url="~/support/mspectors/arm-based微控制器-group/arm-based微控制器/f/arm-based微控制器-forum/1091.3441万/mcU-plus-sdk-am243x-c-17-support-for-am24-sdk-with -ltS-1-3-0-and -1-3-3-3-clang-17编译器是否明确禁止使用这些编译器的任何限制?

    增加对C+17的支持的一部分是通过一系列新功能来实现的。  其中有些很容易添加,有些则需要更多的努力,而很少有人通常需要大量的努力。  我们还没有完成这项工作,因此我们无法确定我们在这一点上对C+17的支持有多好。

    谢谢,此致,

    -George