This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:备用部件

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, RM44L520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1090667/tms570ls0714-alternate-part

部件号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他部件: RM44L520

大家好,

我们的客户正在寻找 TMS570LS0714的替代产品。  

我查看了我们的产品列表,发现RM44L520具有类似的规格。 但是 ,此设备不适用于汽车应用。 如果您忽略汽车等级,此设备是否可以作为替代产品使用?

您能否提出更好的替代方案? 谢谢你。

此致,

Marin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    谢谢你。 我们是否有相关更新?

    此致,

    马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin,

    如果您使用LS71.4144万引脚PGE封装,TMS570LS0914PGE和TMS570LS1224PGE是兼容部件。

    如果您使用LS71.41万引脚PZ封装,TMS570LS0914PZ是一个兼容的部件。