This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231C3PM:用于硬件开发的调试器接口

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1092233/tm4c1231c3pm-debugger-interface-for-hw-development

零件号:TM4C1231C3PM
主题中讨论的其他部件:USB2ANYUNIFLAASH

大家好,

我们正在接近使用 TM4C1231C3PMIR的设计的第一个硬件版本。 我们的软件团队询问我们应该使用什么工具来连接板上的TM4C1231C3PMIR。

关于接头连接,连接设备(如USB2ANY??)的建议,以及关于连接 到TM4C1231C3PMIR以在 我们的主板上调试的任何其他信息?

谢谢!

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

     您可以看到下面的CCS和Uniflash支持的调试探测器列表,您可以选择其中的任何一个。 最常用的是突出显示的选项。 我会推荐XDS200,因为它能在性能和价格之间实现最佳平衡。  

    此应用手册对于不同的JTAG接头连接非常有用。  

    https://www.ti.com/lit/pdf/spma075