This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:N2HET边缘检测输入计时

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091883/tms570lc4357-n2het-edge-detection-input-timing

部件号:TMS570LC4357

王工您好:

    我现在在用N2HET功能来捕获PWM脉冲。下图中1阶段最小是>2 (hr)(LR) tc (VCLCK2)。

   如果按照table 23 17中的配置,lr选6(64),hr选0(1),VCLCK2为75MHZ,那么1阶段最小是2*64*1*1/75微秒吗?

    

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mingxi:

    是的,可以捕获的最小时间为 2 (hr)(LR) tc (VCLCK2)-->2*64*1*1/75 。