This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:XDS110连接

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091760/tmdsemu110-u-xds110-connections

部件号:TMDSEMU110-U
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8065万C2000WARE

您好,

你好。 我有一位客户正在使用XDS110。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我有一些与XDS110相关的疑问,可与我们正在开发的用于ECU的TMS320F2.8065万处理器板一起使用。

我们正在使用TMS320F2.8065万微控制器开发一个ECU。 制作PCB时,我希望在该PCB上保留一个调试连接器,以便将来能够将XDS 110探头连接到此连接器进行调试。 我的问题是无法从XDS110端找到调试连接器的CAD详细信息。

是的,我也需要有关调试连接的帮助。

我了解XDS上有两个连接器,一个20引脚调试,另一个14引脚辅助,我想了解具体用于调试 和闪存的连接器。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我的问题是我无法从XDS110端找到调试连接器的CAD详细信息。

    以下是有关标题的一些信息: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_jtag_connectors.html#ti-14-pin-header-information 

    我知道XDS上有两个连接器 ,一个20引脚调试连接器和另一个14引脚辅助连接器,我想了解具体用于哪一个闪烁和调试[引用]。

    对于F2806x器件,您应该使用14引脚连接。  

    此致,

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marlyn:

    你好。 请参阅下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    "非常感谢您提供的信息。 但是XDS110数据表中提供的14引脚插头引脚详细信息没有JTAG连接,因为它们位于20引脚连接器上。”

    此致,

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    XDS110用户指南提供了下表,其中显示了TI 14引脚适配器和JTAG连接:

    以下是我们的示意图中的一个片段,其中列出了此14引脚插头的连接。

    完整的示意图如下所示:

    C:\ti\c2000Ware_version\boards\ExperimentterKits\DockingStation_dim_100pin\R3

    如果还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    Marlyn